This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32-EP:AM26C32MDREP 是否需要在长线路传输中终止?

Guru**** 2927170 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C32-EP, AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/870647/am26c32-ep-does-am26c32mdrep-need-termination-in-long-line-transmission

器件型号:AM26C32-EP
主题中讨论的其他器件: AM26C32


你(们)好

问题:
我想确认 AM26C32MDREP 可以使用该120欧姆端接电阻器。
此外,我亦希望能解释这种终止电路的作用和理由。


说明:
我需要将一个 TTL 信号从子系统传输到另一个子系统、距离为25m。
我决定在25m 屏蔽双绞线(电缆组件)传输(TTL-RS422-TTL)中使用 AM26C31MDREP 发送器和 AM26C32MDREP 接收器。

过去、我使用了过时的 AM26LS31ACN/AM26LS32ACN、该器件经常出现故障、需要更换接收器。
正如旧数据表中所述、当接收器与120欧姆电阻器端接时、此问题停止。

德州仪器(TI)网站上目前的 AM26C32MDREP (AM26C32-EP)数据表日期为2007年:
本数据表未提及端接电阻器。
尽管如此、德州仪器(TI)网站中的 AM26C32系列数据表的日期为2018年、其中包含了一些更详细的电气信息。
在 AM26C32数据表的第10页的第9.2节"典型应用"中、提到了端接电阻器(请参阅图4差分端接配置)、建议值为80至120欧姆、就像旧的 AM26LS32ACN 一样。
我倾向于使用电阻器端接、因为如果没有旧系统、通常会出现故障接收器。 我的设计同事不想使用终端、因为他认为终端会增加电流、功耗并降低效率。

我想确认 AM26C32MDREP 可以使用该120欧姆端接电阻器。
此外,我亦希望能解释这种终止电路的作用和理由。



在这里、我将说明添加到 TI 网站的数据表中。

《AM26C32-EP 增强型产品四路差分线路接收器数据表》
www.ti.com/.../am26c32-ep.pdf
www.ti.com/.../slls870.pdf


AM26C32四路差动线路接收器数据表(修订版 L)
www.ti.com/.../am26c32m.pdf
第9.2节典型应用、第10页
图4. 差分端接配置


非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rodolfo、

    简而言之、 终止的目的是防止不良传输线路现象、例如反射。  

    这是有关 RS-422和 RS-485标准的常见问题。 终端网络可以通过多种方式实现、这会使现有设计的用途及其适合您自己设计的方式变得令人困惑。 因此、TI 拥有许多有关该主题的技术文档和应用报告、可帮助解释这些系统中的终端用途以及不同的技术、以便为您的独特设计选择合适的方案。  

    RS-485基础知识:何时需要端接以及如何正确执行

    AN-1057保护 RS-485接口的十种方法 –第6节和第7节

    《AN-903差分端接技术比较》

    RS-422/RS-485器件的常见应用是通过一段电缆距离(例如您描述的系统)或在电噪声环境中传输串行数据。 在使用快速转换(高数据速率)或长电缆的情况下、信号反射会极大地影响系统中接收器处的信号质量。 反射是信号到达终端时、信号的某些能量实际上通过传输线路反射回来的地方。 这种能量可能会建设性地或破坏性地干扰稍后传输的位、并可能在接收节点上引起毛刺脉冲或误解读位。 添加与电缆阻抗匹配的终端电阻器可使该能量耗散、从而保护总线免受反射。 这可能是您在向过去的系统添加120欧姆端接时看到性能提高的原因。

    通常使用120欧姆、因为它是常见的电缆阻抗值。 匹配此阻抗可优化反射阻尼。

    添加端接确实会增加总线的总体负载(减少差分线路之间的总电阻)、因此它确实会降低驱动器产生的电压差(输出电流相对固定–电阻减小–电压必须降低)。 您还将看到驱动器的功耗略有增加、但许多因素都会影响这些器件的功耗(信号速率、容性负载、节点数、温度等)。 由于端接能够显著提高信号质量、因此这种电源通常值得数据可靠性的提高。 如果功耗是一个问题、您可以研究在其他领域可以进行哪些优化。

    希望这些信息对您有所帮助。 如果您对我的评论或链接内容有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Eric