This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:TCA9546A 规格确认

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/877463/tca9546a-tca9546a-spec-confirmation

器件型号:TCA9546A

尊敬的 TI 成员:

需要与您确认一些规格问题。

Vpass 的定义是规范中的"开关输出电压"。 这将使我们的客户感到困惑、我们需要参考 Vpass 来决定我们应该使用的输出电压。

 您能帮我们解释 Vpass 的详细定义、以便我们回复客户吗?

2. 功能方框图 NMOS 中是否有 MOSFET?        (问题2~4、请参阅 功能方框图)

3.如果 Vcc=3.3V,开关控制逻辑3.3V 的输出也是吗?

4. MOSFET 内部二极管的 Vf 值是多少?

5、规范中没有定义哪一侧电压应高于另一侧。

如果我们使用较高的输出侧电压(例如5V)和较低的主机侧电压(例如3.3V) 、这是否有任何问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    1. 您能帮我们解释 Vpass 的详细定义,以便我们回复我们的客户吗?
    Vpass 是一个基于器件电源电压 Vcc 的内部生成的值。 必须选择正确的电源电压、使 Vpass 低于最小总线电压。 Vpass <=最小值(Vpux)。 有关详细说明和示例、请参阅9.2.1设计要求中的最后一段。

    2. 功能方框图 NMOS 中是否有 MOSFET?  
    是的。 当开关控制逻辑不提供电压(禁用或未供电)时、导通 FET 将断开、总线将断开。

    3.如果 Vcc=3.3V,开关控制逻辑3.3V 的输出也是吗?
    开关控制逻辑使用 Vpass 电压驱动导通 FET 栅极。 这是根据电源电压 Vcc 生成的。 在 Vcc = 3.3V 的情况下、开关控制逻辑将驱动一个典型值为1.9V 的 Vpass。

    4. MOSFET 内部二极管的 Vf 值是多少?
    导通 FET 中没有有效的体二极管。 这可防止器件任一侧在导通 FET 被禁用时传播低通。 当 FET 被禁用时、它将作为一个开路来防止信号在相应通道上通过器件传播。  

    5、规范中没有定义哪一侧电压应高于另一侧。
    此器件没有此类要求。 请注意、SCL 和 SDA 高电平和低电平输入电压取决于器件电源电压 Vcc。 VCC 也受 Vpass 要求的最小总线电压限制、因此不可能实现所支持电压的所有组合。 如果您对特定实施有疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric

    [编辑]:格式化