This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:修改 TPD6S300A

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A, TPD6S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/889291/tpd6s300a-modification-of-tpd6s300a

器件型号:TPD6S300A
Thread 中讨论的其他器件: Strike、 TPD6S300

大家好、

客户已使用 TPD6S300A 进行检查。  

如以下链接所述、版本与非 A 版本之间的区别在于 OVP 行为和电池电量耗尽的启动行为。

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/712944/2627806

他们想知道为什么我们在 OVP 之后减少恢复时间。 我们是否看到其他情况中的某些系统兼容问题。 感谢你的善意帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng、

    TPD6S300和 TPD6S300A 之间的主要差异在 TPD6S300A 数据表的第8.3.5.2节中进行了说明。 简而言之、300A 能够在发生 IEC 61000-4-2 ESD 冲击时保持连接。 我没有发现任何系统兼容问题