This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9545A:是否提供更小的封装或8通道?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9545A, PCA9545A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/888947/tca9545a-smaller-package-or-8ch-available

器件型号:TCA9545A
主题中讨论的其他器件: PCA9545A

大家好、

您是否已经或即将推出更小的 TCA9545A 封装或8通道版本? 或者、您是否有其他建议?

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andreas、

    我们目前没有更小的 TCA9545A 封装可用。

    替代解决方案是使用采用 VQFN 封装的 PCA9545A。 其缺点是我们的 PCA 器件的成本优势不如 TCA 系列。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢您的提示。 我们应该在数据表的第一页中添加额外的封装选项! (它们不在那里)

    此致

    Andreas