This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HG-Q1:正常运行后出现芯片故障

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/899259/tcan1042hg-q1-chip-failure-after-normal-operation

器件型号:TCAN1042HG-Q1

您好!

我们为 基于处理器的器件配备了一个带有电隔离电源的 CAN 接口和一个额外的 ESD 保护。

正常运行后、器件已因 CAN 接口故障而返回。

尽管在 TXD/RXD 上进行了通信、但可以说、尤其是 CANH 很难设置为低电平。  

ESD 保护仍然正常。 是否知道该特定行为的任何原因?

感谢您的支持。

此致

Torsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Torsten、

    当暴露于 ESD 事件等电气过载时、CANH 或 CANL 到接地的低阻抗往往是该器件最常见的故障模式。  不过、该器件具有相当强的内部保护功能、我通常希望该 TVS 能够有效地进一步保护它。  您是否有任何想法、在您的应用中、在该端口上可能会看到什么类型的应力?  (例如、对电源电压短路、静态放电或大耦合噪声脉冲引起的大瞬态应力等?)

    此致、
    最大