This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:40引脚和48引脚之间的差异

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/869987/sn75dp159-difference-between-40-pin-and-48-pin

器件型号:SN75DP159

各位专家、您好!

我是否可以知道我们是否有40引脚和48引脚的比较表? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    请参阅数据表中的引脚功能表。 您还可以在产品文件夹的技术文档部分参考原理图检查清单。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    我发现了40引脚(RSB 封装)和48引脚(RGZ 封装)之间的差异、下面是两个部分。

    AUX_SRCp 和 AUX_SRCn

    CEC_EN

    请问这些功能如何影响 HDMI 信号功能? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AUX_SRCp 和 AUX_SRCn 用于基于 AUX 的 I2C (请参阅 数据表的第9.3.3节)、而 CEC_EN 用于软件狗应用。

    此致、

    I.K.