This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:是否有方法可以读取特定寄存器并确认 TPS65982已针对任何 PDO 进行协商?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/888976/tps65982-is-there-a-way-i-can-read-a-particular-register-and-confirm-that-tps65982-has-been-negotiated-for-any-of-the-pdo

器件型号:TPS65982

我在设计中使用 TPS65982、我的系统要求是、我需要从 TPS65982中读取状态并检查是否已签约15V 或20V PDO、因此我需要在系统中做出一些决定。

哪个寄存器将告诉我是否协商了15V/20V 系统配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    寄存器0x34 活动合同 PDO 寄存器将告诉您灌电流和拉电流器件之间当前协商的 PDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。