This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849IF:SFP 检测所需的 SD 级别

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83849IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/888446/dp83849if-sd-level-required-for-sfp-detection

器件型号:DP83849IF

您好!

 我使用 DP83849IF 通过 SFP 收发器进行通信。 SFP 收发器上的 SD 引脚在内部连接到接地。  

我想知道引脚20和引脚42 (FXSD_A 和 FXSD_B)中使用的信令类型是什么。 连接 SFP 时、该引脚上需要的电压电平是多少?

此致、

 Sreekesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenekesh、

    在 FX 模式下、引脚类型为 PECL。 您可以参考产品文件夹的"设计和开发"选项卡中的连接图参考设计。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

     参考图显示了具有内置 SD 电平发生器的 HFBR-5803收发器。 但我使用的收发器将 SD 引脚接地。  

    您能否确认连接 SFP 时以及断开连接时 FXSD_A 和 FXSD_B 引脚所需的 PECL 电压电平?

    此致、

    Sreekesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenekesh、

    您可以参阅以下有关各级之间连接的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slla120/slla120.pdf。  

    未确定确切的电压电平、但我们满足 VOH 和 VOL 要求。 PECL 和 LVPECL 的电压电平不同、但逻辑是相同的。

    谢谢、

    Nikhil