This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3411-Q1:HD3SS3411-Q1

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/876989/hd3ss3411-q1-hd3ss3411-q1

器件型号:HD3SS3411-Q1

HD3SS3411-Q1是我理想的候选器件。 作为测试工程师、我计划使用此器件作为 Tx2Rx 环回和直流/交流访问之间的继电器。

您是否有任何有关扩展温度的数据/报告? 我的要求是-55°C 至125°C/150°C。

您是否有任何可满足我的温度要求的备选器件具有相同的功能? 我的要求是:

-至少8-10Gbps

-低抖动

-扩展温度:-55°C 至125°C/150°C。

 

感谢您的任何意见!

\\ryann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们只有温度范围为-40c 至105C 的数据。