This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810EVM:可通过 GUI 连接 DS280DF810EVM

Guru**** 2934190 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/899020/ds280df810evm-can-t-connect-the-ds280df810evm-via-gui

器件型号:DS280DF810EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANYDS280DF810

SigCon GUI 和 DS280DF810配置文件均已安装、但无法找到通过 GUI 建立连接的 USB2any。

GUI 版本为2.0.0.8。

一件奇怪的事情是、在拔插和拔插 USB 电缆时、我无法在 Windows 的设备管理器中找到驱动程序状态变化。