This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:连接 TMS320F28388 DSP (RMII)

Guru**** 2761705 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/888658/dp83822h-interfacing-to-tms320f28388-dsp-rmii

器件型号:DP83822H

团队-

我们是否有显示 DP83822H 已连接到 TMS320F28xxx 系列 DSP 的参考设计?  我一直在四处走动、没有发现任何东西。

我们的客户正在查看他们自己的设计、并希望与一些已知良好的参考资料进行比较。

谢谢、Best、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我们提供的参考设计位于产品文件夹的"设计和开发"选项卡下。 我认为以下内容可能有用:

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00299

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00928

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼基尔-

    以下是客户的反馈:


    这些参考原理图是通用的、同时支持 MII 和 RMII。 看起来所有交叉列出的器件都适用于 RMII 选项。


    我们是否有任何显示 RMII 选项已填充/已填充的参考设计?

    谢谢!

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我们没有任何特定于 RMII 的参考设计、但您可以查看数据表中的图25和26以获取 RMII 连接的方框图。

    谢谢、

    Nikhil