This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0384:端接电阻

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0384, LMH0302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/897895/lmh0384-termination-resistor

器件型号:LMH0384
主题中讨论的其他器件: LMH0302

大家好、团队、

您能否检查 LMH0384侧的端接电阻器是否可以移除? 我的客户担心终端电阻器会将信号幅值从800mV 降至533mV。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 请注意、在 Rref=750欧姆的正常模式下、LMH0302输出幅值大约为800mV 峰间单端。

    2)。 SMPTE 规范要求与回损模板兼容。 为了实现与此要求的兼容性、我们需要提供75欧姆电阻器和您注意到的5.6nH 电感器。 满足此要求非常重要、因为这表示 LMH0384器件将接收到多少信号的高频成分。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的纳赛尔

    1).根据数据表、当负载为75Ω Ω 时、LM0302的输出电平为800mV。

    此致

    宜田(原始提问者)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    感谢您的支持。 宜田先生是我的客户。

    由于他的形象由于某种原因而缺失、让我为他再次发布。

    根据 LMH0302数据表、在75 Ω 负载下、输出信号电平将为800mV (R Ref = 750Ω)Ω

    在下面的连接中、负载不是75欧姆。 LMH0384的输入电平是否为800mV?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Itoh-San、

    1)。 首先、LMH0302负载上必须有一个75欧姆的电阻器。 否则、会出现信号反射、回波损耗不是最佳值、或者我们将无法满足 SMPTE 回波损耗要求。

    2)。 请注意、75欧姆与5.6nH 和75欧姆接地的并联组合可在信号频谱范围内提供接近75欧姆的阻抗。 这样、LMH0384至少能够接收1.5GHz 范围内的信号频率内容。

    3)。 请注意、LMH0302驱动器是一款电流模式驱动器。 这可确保 LMH0384器件的输入端75欧姆阻抗上的阻抗为800mV。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    请让我和我的客户确保:

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    您的理解是正确的。 1.5GHz 和3GHz 时的65和91 Ω 阻抗正确。 请注意、选择了6.8nH 电感器和75 Ω 电阻器来优化 SMPTE 回波损耗要求。 这些值加上驱动器和寄生电容可在整个频带内提供最佳的回波损耗、从而满足 SMPTE 424和259回波损耗要求。 有关退货损失要求的详细要求、请参阅这些文档。

    此致、、、Nasser   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    我的客户对您的支持很满意。

    此致、

    Itoh