This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:PCB 布局

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, LMH1297EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/877016/lmh1297-pcb-layout

器件型号:LMH1297

您好!

请。 建议  LMH1297的 PCB 布局。

  我的 PCB 卡在:  

1-CS。 信号  

2.接地/电源平面

信号  

4.接地/电源平面

5.信号  

6.接地/电源平面

信号  

8.接地/电源平面

信号  

10.接地/电源平面

11.接地/电源平面

12.信号  

13.接地/电源平面

14.信号  

15.接地/电源平面

16.信号  

17.接地/电源平面

18.信号

19.接地/电源平面

20PS。 信号  

我计划将 LMH1297放置在打印侧(第 20层)、并在第20层输出75欧姆信号(SDI_IO+/-)、在第19层和第18层下留出空隙、 并使用第17层作为75欧姆布线的参考平面、您是否推荐它?

此外,对于 第20层的75欧姆布线,我是否可以使用第18层作为参考平面? 为此、我计划在第19层创建一个空洞、并 在75欧姆布线下、在第18层实现一个小的平面区域 、该平面区域将通过 VIAS 连接到接地层19)。

此致、

伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼纽尔、您好!

    这取决于您的电路板堆叠。 LMH1297 EVM 具有6层 PCB。 第1层用于布线100欧姆和75欧姆布线。 差分信号层2是参考层。 在给定电路板材料的情况下、布线宽度为10mil。 对于75欧姆的布线、第3层是参考层、为8mil。 请咨询您的 PCB 供应商和 PCB 布局设计人员、以便在电路板堆叠/材料的情况下实现75和100 Ω 的布线阻抗。 还有不同的软件用于计算布线阻抗。 例如、您可以检查 Saturn 或 Agilent ADS 软件。

    此外、我们还可为您提供 LMH1297EVM PCB 布局、以便您也可以将其用作指南。 请使用您的公司电子邮件地址并向我发送电子邮件以申请此文档以下是我的电子邮件地址:nasser.mohammadi@ti.com。

    此致、Nasser