This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:通过插入/拔出 USB 端口、PWRON#1被异常地变为高电平

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/887382/tusb7320-pwron-1-is-changed-to-high-abnormally-by-plugging-in-out-usb-port

器件型号:TUSB7320

尊敬的 TI

我知道、通过在 TUSB7320的 I2C 端口上连接 EEPROM、可以对 TUSB7320的配置进行编程。

在我的设计中、我没有使用 EEPROM、I2C 端口被直接下拉至 GND (实际上、0 Ω 串联电阻位于 SCL/SDA 引脚和 GND 之间)。

因此、我预期的 PWRON#1在运行期间不会改变。

但是、如果 USB 记忆棒多次插入和拔出、PWRON#1会突然变为高电平、最终切断 VBUS、USB 记忆棒无法识别。

您能否告诉我 PWRON#1的状态为何发生更改、以及如何避免更改?

非常感谢您的支持。

此致、

李贤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 USB 记忆棒插入和拔出时,可能会发生过流事件,Vbus 被 PWRON#信号切断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:

    非常感谢您的快速回复。

    根据我对 OVERCUR1#(引脚# A36)过流事件的理解、可以检测到过流事件。

    我是对的吗?

    如果它是由插入 USB 记忆棒时的"过流"事件引起的、您能告诉我如何避免它吗?

    此致、

    李贤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将电流引脚接至高电平。 使用额定电流更大的更好的电源开关