This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV804:集成输出终端用途

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/870311/ds90lv804-integrated-output-termination-purpose

器件型号:DS90LV804

您好!

我看到 DS90LV804的每个输出都有一个集成的100 Ω 阻抗电阻器。 这在我看来并不常见。 我想知道该电阻器的原因是什么? 与不会直接端接在输出端的100欧姆正常缓冲器相比、这对 LVDS 信号的输出有何影响。  

谢谢、

扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zachary、

    内部100 Ω 电阻器提供反向端接。 DS90LV804的图5是 LVDS 驱动器内部的简化版本。 该反向终端与接收器处的100 Ω 终端以及受控布线阻抗相结合、可从信号完整性的角度提供最佳的信号调节。 否则可能会由于阻抗不匹配而产生反射。 请注意、LVDS 驱动器在其输出端期望或需要100欧姆端接电流返回路径。 另一方面、正常缓冲器将以低得多的数据速率运行、因此满足严格的阻抗控制环境不是一个大问题。

    此致、Nasser