Other Parts Discussed in Thread: TCA9511A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9511A 大家好、
我对 I2C 缓冲器有两个问题。
1.您建议何时添加 I2C 缓冲器? 当电缆超过特定长度时?
TCA9511A 支持的最大电缆长度是多少?
谢谢!
罗伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、罗伊、
"一. 您建议何时添加 I2C 缓冲器? 当电缆超过特定长度时?"
这是一个棘手的问题、因为它取决于寄生效应(电感和电容)以及总线负载。 使用电缆可能会引入电感反冲、并可能损坏器件看到事件以及引入更多电容、I2C 会在标准模式和快速模式下限制400pF 的电容。 这两种寄生效应都取决于您使用的电缆的类型/质量。 如果我被迫选择一个数字、我会说当电缆长度大于0.5米时、您可能需要开始监控 I2C 总线以确保信号完整性完好无损。
"二. TCA9511A 支持的最大电缆长度是多少?"
该器件旨在支持高达400pF 的电容。 最大电缆长度取决于许多因素。 如果我们将计算仅基于电容作为限值、并假设使用 CAT5电缆(每米约50pF)、则假设忽略器件的电容和连接器电容、我们可以支持8米的电缆(400pF/50pF = 8)。 不过、这不会考虑信号传播延迟。
-Bobby