This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR481:TX CLK 输出波形

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/877030/ds90cr481-tx-clk-out-waveform

器件型号:DS90CR481

Hellow

我的客户正在测试 DS90CR481、对 TX 时钟输出(LVDS 时钟)的波形有疑问。

当由客户测量时、中的 TX 时钟显示的占空比为5:5、如下所示。 TX 时钟输出(LVDS 时钟)直观地显示了重复约4:6和6:4的波形。

这最初是正常波形吗?

还是取决于直流平衡模式?

请检查。

谢谢你。

此致

Anthony 先生。

PLE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    TX CLKOUT 应遵循您所述的重复4:3占空比模式。 这对于每个时钟周期内包含7位的 LVDS 而言是正常的。 您可以在数据表图15和16中看到这种情况。  

    此致、

    Casey