This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK105L:需要晶振参考器件型号和负载电容值(&quot);TLK105L"

Guru**** 2584795 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105L, TLK105, TIDA-00928

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895754/tlk105l-need-crystal-reference-part-number-and-load-capacitor-value-for-tlk105l

器件型号:TLK105L
主题中讨论的其他器件: TLK105TIDA-00928

感谢您对我的帖子感兴趣。

我正在研发"TLK105L"以太网 PHY 芯片、并获得了一些参考设计来开始我的设计。 但遗憾的是、我无法看到25MHz 晶体的任何参考器件型号、尽管我在参考设计中仅看到外部晶体振荡器。  

由于负载电容的原因、选择晶体可能需要更多的时间和迭代时间。 如果我获得已经用于"TLK105L"的晶体器件型号和负载电容、将会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的参与。 对于您的参考设计、您使用 TLK105L 的原因是什么? 我建议使用我们较新发布的器件、例如 DP83822。 我们还提供了有关如何将 TLK105替换为 DP83822的翻转文档、以实现简单的直接替换。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海西莉亚

    非常感谢您的善意回应。 选择"TLK105L"的原因在于我们已经在软件中使用并测试了 EVK 参考设计。  我们已经提到"DP83822"、这是引脚对引脚兼容的直接替代方案、并考虑在生产阶段将其替换。

    我的理解是否正确? 正在设计并使用"TLK105L"、并在最终生产阶段开始使用"DP83822"?  

    您可以共享25MHz 晶体的器件型号吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参阅 DP83822 EVM BOM 来查看我们在设计中使用的晶体。 只要您的晶体符合我们数据表中要求的规格、这就足够了。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Cecilia、

    我找到了 TI 参考设计"TIDA-00928"中的晶体器件型号。 我的设计也将使用相同的方法。 感谢您的支持!!!!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题! 如果此问题已解决、请关闭此主题。 谢谢。