This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:DC 分析显示它与 iMx8mini 处理器不兼容

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83, DS90UB941AS-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/869463/sn65dsi83-dc-analysis-show-that-it-is-not-compatible-to-imx8mini-processor

器件型号:SN65DSI83
主题中讨论的其他器件: DS90UB941AS-Q1

您好,

我们将 SN65DSI83ZQER 用于采用 iMx8mini 的应用、但逻辑高电平和逻辑低电平直流分析表明它与处理器不兼容。 我已共享数据供您参考。

逻辑高电平            
序号 驱动器 VOH (最小值)(V) IOH (mA) 接收器 VIH (最小值)(V) IIH (uA)
1 IMX8M Mini 1.44. (1.6/3.2/6.4/9.6) SN65DSI83ZQER 1.26. 0
2. SN65DSI83ZQER 1.25. 4. IMX8M Mini 1.26. 30
 
逻辑低电平            
序号 驱动器 电压(最大值)(V) IOL (mA) 接收器 VIL (最大值)(V) IIL (uA)
1 IMX8M Mini 0.36. (1.6/3.2/6.4/9.6) SN65DSI83ZQER 0.54. 0
2. SN65DSI83ZQER 0.4. 4. IMX8M Mini 0.54. 30

 您能不能推荐任何与 iMx8mini 兼容或经验证的 SN65DSI83ZQER 替代产品?

SN65DSI83ZQER
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gagandeep、

    除了 IMx8mini 的1.26 VIH_min 和 DSI83的1.25 VOH_min 之外、数据还表明它们是兼容的。 我相信1.25V 与1.26V 之间的关系可以忽略不计。

    此外、请注意、DSI83的 Iih 和 Iih 为+/-30uA、IOH 和 IOL 为+/-4mA。  

    此致、

    I.K.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于路径下降、1.25VOH 可能会更小、如果最坏的情况是1.25VOH 或其他情况、您是否有任何经过验证的数据?

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gagandeep、

    好的地方。 很遗憾、我没有此规格的验证数据、因此无法确认1.25Voh 是最坏的情况。

    SN65DSI83的替代产品是 DS90UB941AS-Q1、它看起来具有1.35V VOH_MIN、并且与其余的直流规格兼容。 但是、该器件比 DSI83功能更强大、更复杂、还需要配套的解串器来连接输出。 它可以正常工作、但可能会对您的应用程序造成过度伤害。   

    此致、

    I.K.