This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9539:具有内部上拉电阻器的 PCA9539引脚对引脚兼容器件

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9539, PCA9555, TCA9555, TCA6416A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/888776/pca9539-pca9539-pin-to-pin-compitable-device-with-internal-pull-up-resistor

器件型号:PCA9539
主题中讨论的其他器件: PCA9555TCA9555TCA6416A

您好、专家、

我们是否有一个与 PCA9539引脚2引脚兼容的器件并具有内部上拉电阻器?

我发现 PCA9555大多与之类似、但不是 P2P、引脚功能不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shenhua、

    我们的9555系列是内部上拉器件。 这两个器件之间的唯一区别似乎是引脚3是9555上的 A2引脚、而9539是 RESET 引脚。 从9539中的复位到9555中的地址引脚不会导致硬件设置方面的问题。 无需修改 PCB 即可使更改生效。

    我还会推荐我们的 TCA 产品线、该产品线应位于 PCA 线上(推荐在 PCA9555上使用 TCA9555)。 我们改进了 TCA 器件的 Vcc 范围、电源要求和成本结构。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    谢谢!

    我想确认、没有更多具有内部上拉电阻的系列可以替代9539、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下一个最接近的器件是 TCA6416A。 尽管 PCF 系列器件的引脚分配和软件设置有很大不同(该器件没有内部寄存器)、但也可能是 PCF 系列器件。

    -Bobby