This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:Allegro:如何在"约束管理器&quot 中设置差分对间隙?

Guru**** 2534970 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/888948/lmh1297-allegro-how-to-set-the-differential-pair-gap-in-constraint-manager

器件型号:LMH1297

你(们)好

在 Allegro 中设置差分对参数时遇到了一个奇怪的问题:

我需要修改一个基于 LMH1297的现有 PCB 设计、 表中的前三条差分线是现有的差分对、它们的距离参数被设置为四个数字、用"Prim.GAP" 中的"8.500:11.700:11.700:8.500"等冒号隔开?

但是、当我为添加的两个新差分对设置输入或复制相同的四个数字时、它会通知我以下所示的错误。

由于阻抗匹配、我需要使新添加的差分对的距离参数与现有的三个旧差分对相同。

因此,我的问题是,图表中四个数字,如“Prim.Gap”中的“8.5:11.7:8.5”,有何含义? 如何将这四个数字设置为设置值而不是单个数字?  

我真的需要你的帮助。 谢谢你。

王少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我对 PCB 布局工具不太熟悉、因此无法就此发表评论。 如有可能、请咨询 PCB 布局工具供应商。 也许还有其他 E2E 成员可能更熟悉并将对此案例作出回应。

    此致、Nasser