This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65EPT22:SN65EPT22/23是否有任何参考原理图?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65EPT22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/899197/sn65ept22-is-there-any-reference-schematic-for-sn65ept22-23

器件型号:SN65EPT22

大家好、

我的客户希望使用 SN65EPT22/23作为从 LVTTL 到 LVPECL (SFP 信号)的电压转换器。

您能否共享 SN65EPT22/23 EVM 原理图?

在 LVTTL 到 LVPECL 转换器应用中、是否有适用于这两个器件的参考设计?

谢谢你。

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjing、

    我没有 EVM 的原理图、但对于 LVTTL 到 LVPECL 的转换、它应该相当简单。

    连接方式为 SN65EPT22数据表第一页上的简化版原理图。  SN65EPT22的每个输出将通过一个50ohm 电阻器端接至 Vcc-2V、然后馈入 LVPECL 接收器。

    此致、

    I.K.