This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0340:我在数据表中找不到器件地址信息

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/889102/lmh0340-i-can-not-find-the-device-address-info-in-the-datasheet

器件型号:LMH0340

您好,

在文档中、<3Gbps、HD、SD、DVB-ASI SDI 串行器和具有 LVDS 接口的电缆驱动器>(lmh0340的数据表)、第12页

"寄存器写入
要向 SER 中的寄存器写入数据值、主机向 SER 写入三个字节。 第一个字节是器件
地址—器件地址是一个7位值,如果写入 SER,则最后一个位(LSB)设置为‘0’表示这种情况
操作是写操作。 写入的第二个字节是寄存器地址、写入的第三个字节是数据
写入到寻址寄存器中。 如果执行额外的数据写入、则寄存器地址为
自动递增。 在写入周期结束时、主机将总线置于停止状态。 "

但是、我在文档中找不到其他信息、确切 的值就是器件值。您是否可以告诉我在哪里可以找到它

谢谢