This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:CLK 至 DS80PCI402

Guru**** 2926800 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/870158/ds80pci402-clk-through-ds80pci402

器件型号:DS80PCI402

大家好、

 我的客户希望我们将 DS80PCI402用作 PCIe 应用的数据/时钟缓冲器。 它们是否可以直接使用 PCI402作为100Mhz 频率的时钟缓冲器? 或者他们只需要通过 Passs 时钟信号? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我不建议将 DS80PCI402用作 PCIe 时钟缓冲器。  它仅用于缓冲和均衡数据路径信号。 PCIe 时钟使用一组不同的电气规格。  时钟规格的直流组件与 DS80PCI402输出特性不一致。

    此致、

    Lee