This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:MII 接口是否与 RMII 接口兼容

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/870193/dp83822i-is-mii-interface-compatible-with-rmii-interface

器件型号:DP83822I

大家好、

我的客户使用的是具有 MII 接口的 DP83822I。 但现在、他们想要将 MII 接口更改为 RMII 接口。 那么、它们是否可以保持 MII 接口线缆连接不变、只需将 PHY 配置为 RMII 模式? 换句话说、MII 接口是否与硬件连接中的 RMII 接口兼容? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    MII 和 RMII 模式之间的连接存在一些差异。 在 RMII 受控模式下、PHY 和 MAC 都需要一个50MHz 的时钟。 在 RMII 主控模式中、PHY 需要一个25MHz 的输入时钟、而 RXD3用作 MAC 的基准时钟。 有关更多详细信息、请查看第6节和第8.4.1节。 图24-26显示了连接的方框图。  

    谢谢、

    Nikhil