This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:HDMI 自动检测

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/899276/hd3ss215-hdmi-auto-detection

器件型号:HD3SS215

您能否告诉我是否可能、如果可能、请解释 HD3SS215如何自动检测 HDMI 输入并切换到该输入端? 我的意思是"自动"是、不需要主机控制器的干预来操作 Dx_SEL 和 AUX_SEL。 是否可以向电路中添加一些逻辑门以使其发生?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您必须添加外部逻辑以使用 HD3SS215数据表中的表1作为参考来控制 DX_SEL 和 AUX_SEL。 HPDA 和 HPDB 可用作外部逻辑的输入、当 HPDA 和 HPDB 都为高电平时、您必须为 A 或 B 添加优先级。

    谢谢

    David