This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A-Q1:关于 TFP401A-Q1+SN65LVDS93A 解决方案的分辨率

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401A-Q1, SN65LVDS93A, TFP401, SN65LVDS93A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/870121/tfp401a-q1-the-resolution-about-the-solution-of-tfp401a-q1-sn65lvds93a

器件型号:TFP401A-Q1
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS93A、 TFP401、 SN65LVDS93A-Q1

您好,

我的项目中采用了10.25英寸 TFT 面板。 面板的接口是单通道 LVDS、但我们的系统输出信号是 HDMI。 因此、我们必须找到一种将 HDMI 转换为 LVDS 的解决方案。 目前我们使用

TFP401A-Q1+SN65LVDS93A,但我们不知道  是否符合 面板的分辨率。 我们的小组分辨率是1920*720。