This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C385A:使用 DS90C385A 检查原理图

Guru**** 2535420 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90C385A, SN65LVDS93A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895763/ds90c385a-check-schematic-with-ds90c385a

器件型号:DS90C385A
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS93A

大家好、

我们正在深入了解 IMX.6U + DS90C385A 在新项目中的应用、您能帮您为客户仔细检查原理图、谢谢!

 由于 Ds90C385A 的输出 不是 LVDS 信号、请就此问题提出一些建议。

我们还使用了 sn65lvds93a、结果相同。

谢谢、

BR

Sara

e2e.ti.com/.../LVDS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    您的原理图看起来正确。  

    "由于 Ds90C385A 的输出 不是 LVDS 信号、请就此问题提出一些建议。" 我不理解您的问题。 您能进一步解释吗?

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Micheal:

    感谢您的回复。

    LVDS 屏幕没有图片。

    BR

    Sara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    您尝试输出多少个 BPP? RGB 线的连接方式似乎不正确。  

    此致、

    Michael W.