This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:原理图审阅和调试

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/870218/tca9555-schematic-review-and-debugging

器件型号:TCA9555

您好、先生、

请按如下所示帮助您查看 TCA9555原理图?

系统 CPU 无法检测到 TCA9555、请提供相关帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    此原理图对我来说还行、但通常我建议将 P12和 P17等未使用的端口连接到高电平或低电平、以最大限度地降低电流消耗。

     由于 CPU 无法检测到器件、我们应首先验证器件的 I2C 接口是否按预期工作。  您能否在示波器上捕获 SDA 和 SCL 波形、以便我们验证正确的电压幅度和时序以及正确的读/写格式和寻址?

    此致、
    最大