This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:SN65DSI84无视频输出问题的问题

Guru**** 2980140 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/889009/sn65dsi84-questions-for-sn65dsi84-no-video-output-issue

器件型号:SN65DSI84
主题中讨论的其他器件: DSI 调谐器

各位专家:

我们的客户在其设计中使用了我们的 SN65DSI84、用于 MIPI 转 LVDS 显示、但在正常初始化后、他们不会面临视频输出问题。 他们检查了测试模式可以正常显示。 此外、当没有视频输出时、写入0xFF 或0x00后、错误寄存器0xE5回读总是0x01。 您知道这里有什么问题吗?

随附是客户的原理图和初始化代码、供参考。

e2e.ti.com/.../SN65DSI84_9F530674FE56_.pdf

e2e.ti.com/.../sn65dis84_5F00_init_5F00_table.txt

e2e.ti.com/.../cpt_5F00_clap070wp03xg_5F00_sn65dsi84_2D00_boot_2D00_driver.c

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    0xE5读取0x01意味着 PLL 被解锁。 您是否在初始化序列中正确启用了寄存器0x0D 中的 PLL?  

    还请提供以下内容:

    1.输入设置后来自 DSI 调谐器的.dSI 输出文件(在工具中按 Ctrl-e)

    DSI84的寄存器转储

    此致、

    I.K.