This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS2PCIE412:查询此应用程序:从 IC 的 PCIe 共享访问

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: TS2PCIE412, HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/898636/ts2pcie412-query-for-this-application-pcie-shared-access-for-slave-ic

器件型号:TS2PCIE412
主题中讨论的其他器件: HD3SS3212

尊敬的 TI:

当我使用 TS2PCIE412 IC 时,能否制作以下系统?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要什么数据速率? 此器件仅支持3Gbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Brian Zhou、

    我计划将 PCIe 第2代或第3代与2通道(如果可能、也可以使用4通道)配合使用  

    我是否可以将其他 IC 用于 PCIe 第2代或第3代?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第3代是8Gbps、因此该器件将不起作用。 您可以使用 HD3SS3212