This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD8S300:TPD8S300 OVP 问题

Guru**** 2522310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD8S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/870111/tpd8s300-tpd8s300-ovp-issue

器件型号:TPD8S300

尊敬的 TI:

使用 TPD8S300时、我有两个问题。

问题1:现在我们有两个信号需要执行4-5V OVP、一个是 USB DM 信号、另一个是 I2C 信号。 那么、您能建议我们如何将这些信号连接到 TPD8S300吗?

问题2:是否可以设置 OVP 电源、因此我们可以将电压调整为4V。 这是 我们的系统在获得4V 电压时将关闭。

感谢您的回复。 最好为我们提供电子邮件地址。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    TPD8S300数据表中的图30显示了典型应用电路。  无需将 I2C 通道连接到 TPD8S300

    无法配置 OVP 阈值、且该阈值设置为 Vovpcc 和 Vovpsbu 的值(数据表中提供的值)

    希望这有助于回答您的问题。