This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:是否可用于带有两个芯片的 x 8 PCIe

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/888979/ds80pci402-if-it-can-be-used-for-x-8-pcie-with-two-chips

器件型号:DS80PCI402

您好!

 我们知道 DS80PCI402 是 x4 PCI-Express 的理想选择、但 如果它可以用于具有两个芯片的 x 8 PCIe? 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lifang、

    DS80PCI402或我们的任何其他 DS80PCIxxx 器件可在更宽的 PCIe x8或 x16链路宽度中一起使用。

    这些器件的每个通道独立检测有效的 Rx 终端、从而在系统配置 PCIe 链路时实现灵活性。  否则、这些转接驱动器不知道底层 PCIe 协议。

    此致、

    Lee