This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212-Q1:PCIe/mSATA 控制器 IC 查询

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/898614/hd3ss3212-q1-query-for-the-pcie-msata-controller-ic

器件型号:HD3SS3212-Q1
主题中讨论的其他器件:HD3SS3212

尊敬的 TI:

现在、我在具有 PCIe/mSATA 接口的闪存控制器 IC 上找到了该器件。  

我看到图13。  在 HD3SS3212的数据表中、此图中有一个小型插卡/mSATA 连接器。  

TI 是否建议使用闪存控制器 IC (PCIe 或 mSATA)?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的组没有闪存控制器 IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Brian Zhou、

    感谢您的回答。  

    TI 没有闪存控制器 IC?

    如何获取闪存控制器 IC 的接触指针?  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 TI.com 上搜索以查看您感兴趣的任何内容。 我们的团队 没有 这样的器件。