This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C387:可以奇数甚至可以交换

Guru**** 2515700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/888875/ds90c387-can-odd-and-even-be-exchanged

器件型号:DS90C387

大家好、

 将 RGB888更改为双 LVDS 时、是否可以进行奇数甚至交换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    在该器件中、没有用于交换奇数甚至偶数的功能。 像素流的顺序必须从源端调整。  

    此致、

    Casey