This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A-Q1:模拟输入共模电压范围问题

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/899174/tfp401a-q1-analog-input-common-mode-voltage-range-issue

器件型号:TFP401A-Q1

大家好、

客户测试了两个输入、一个在 TFP401输入端测量的共模电平为2.91V、另一个在 TFP401输入端测量的共模电平为3.05V、 
AVDD = 3.3V。
1.共模谐振不符合芯片要求有什么风险? 不良后果是什么?
2.风险的概率是多少?
3、芯片是否有接口可以调整共模? 
4.客户是否可以将 AVDD 调整为3.0V? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    风险是器件未按预期运行、所有规格的工作超出数据表规格时也是如此  

    这一点尚未量化

    3、芯片没有调节共模的接口

    4、是的、因为3V 在数据表规格范围内

    此致、

    I.K.