请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TFP401A-Q1 大家好、
客户测试了两个输入、一个在 TFP401输入端测量的共模电平为2.91V、另一个在 TFP401输入端测量的共模电平为3.05V、
AVDD = 3.3V。
1.共模谐振不符合芯片要求有什么风险? 不良后果是什么? 2.风险的概率是多少? 3、芯片是否有接口可以调整共模?
4.客户是否可以将 AVDD 调整为3.0V? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户测试了两个输入、一个在 TFP401输入端测量的共模电平为2.91V、另一个在 TFP401输入端测量的共模电平为3.05V、
AVDD = 3.3V。
1.共模谐振不符合芯片要求有什么风险? 不良后果是什么? 2.风险的概率是多少? 3、芯片是否有接口可以调整共模?
4.客户是否可以将 AVDD 调整为3.0V? 谢谢。