This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:未使用的通道是否为 NC

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/888967/pca9548a-whether-the-unused-channel-can-be-nc

器件型号:PCA9548A

大家好 、

我们需要仔细 检查 未使用的通道是否可以是 NC。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    由于 PCA9548A 对每个通道使用基于导通 FET 的使能端、因此未使用的引脚不应悬空。 我们通常建议通过弱上拉电阻(~100k)将未使用的端口连接到 Vcc。 这可在信道意外启用时提供稳定状态。   但是、这对于器件功能来说不是必需的、在尝试节省 PCB 组件时、引脚可能连接到 Vcc -但是、如果通道意外启用、这可能会产生不利影响(器件损坏)。 使用单个大电阻器通常上拉所有未使用的线路是降低 BOM 成本的另一种方法、同时避免潜在的危险情况-尽管意外启用仍可能导致锁定。

    如果您对如何处理这些未使用的信道有任何其他疑问、请告诉我。  

    此致、
    Eric