This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:I2C 多主器件

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/886314/tps65987d-i2c-multi-master

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TPS65988

您能否在连接到 MCU 的同一 I2C 主总线上运行2个 TPS65987D? 换句话说、两个 TPS65987D 的主 I2C 输出都连接到同一 MCU 从 I2C 输入?

TPS65987D 是否支持多主器件? 如果没有、测试板上的配置是否存在任何问题? 我们尝试仅在测试板配置上使用 TPS65988双端口器件、因为我们可以使 TPS65987D 上的 FW 保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    87D 不支持多主器件。  

     如果没有、测试板上的配置是否存在任何问题? 我们尝试仅  在测试板配置上使用 TPS65988双端口器 件、因为我们可以使 TPS65987D 上的 FW 保持不变。

    >>我没有给你。 请说明。  

    为什么不使用88 (双端口控制器)而不是87?

    谢谢
    普拉吉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这就是我的想法。  因此、我们损失的主要是控制器侧的自动仲裁。 如果我们在总线上控制通信启动、比如不允许同时端口插件、我们就不必担心总线争用。 这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    同步端口插件是一个用例。 同样、您必须根据项目中 PD 控制器的使用方式检查所有其他可能性。  

    谢谢
    普拉吉斯