This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:如果仅使用3、则端口4端接?

Guru**** 2931770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/889090/tusb8042a-termination-at-port-4-if-only-3-are-used

器件型号:TUSB8042A

您好!

另一个问题是:

如果仅使用3个端口,我是否需要在第四个未使用的端口上为 USB_SS*或 USB_D*添加终端?

此致、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    这些引脚不能保持未连接。