This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DP83826E:DP83826E:发布用于工业以太网的全新10/100Mbps 以太网 PHY

Guru**** 2830145 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/869803/faq-dp83826e-dp83826e-release-of-new-10-100-mbps-ethernet-phy-for-industrial-ethernet

器件型号:DP83826E

朋友、

祝大家新年快乐!!

非常高兴分享新的10/100M 以太网 PHY"DP83826E"的发布。 此 PHY 专为工业以太网现场总线协议而设计。 它为延迟最低的100M PHY 设定了新的行业标杆。

一些主要特性包括:

  • 低确定性延迟
    • TX 延迟:40ns、RX 延迟:170ns
    • 功率周期内的确定性延迟<±2ns
    • 固定相位 XI 到 TX_CLK 的关系<±2ns
  • 强大的小型系统解决方案
    • 用于增强 EMC 的集成电路
    • IEC 61000-4-2 ESD:±8kV 接触、±15kV 空气
    • IEC 61000-4-4 EFT:±4kV @ 5kHz、100kHz
    • CISPR 22传导发射 B 类
    • CISPR 22辐射发射 B 类
    • µs 链路丢弃< 10 μ s
    • 电缆长度> 150米
    • 电压模式线路驱动器
    • MAC 接口上的集成终端
    • 电压容差:±10%
  • 低功耗< 160mW
  • MAC 接口:MII、RMII
  • 工作温度范围:–40°C 至+105°C

有关更多详细信息、请参阅 DP83826E 产品页面 :http://www.ti.com/product/DP83826E

此致、

GET