This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB217-Q1:将2个 TUSB217-Q1用于 AOC 应用...

Guru**** 2768055 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/869673/tusb217-q1-using-2pcs-tusb217-q1-for-aoc-application

器件型号:TUSB217-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB217TUSB216TUSB1002A

尊敬的 Sirs:

我的客户应用是 TypeC 至 TypeA USB AOC 电缆、在他们的设计中、两侧都使用了2个 TUSB217!

其 AOC 电缆的长度为10m、15m 和20m、内部具有 USB2.0和 USB3.0信号。

TUSB217只处理 USB2.0信号。

我不确定是否可以使用2个 TUSB217?

请给我一些建议。

谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    客户在10m 甚至15m 时使用 TUSB216可能会有更好的时间。 20m 使用两个 TUSB216可能无法仅在电缆末端工作(取决于电缆质量)。 TUSB217可处理10m 的电缆长度、具体取决于电缆质量、但不确定大约为15m 或20m。  

    客户将什么用于 USB 3.0转接驱动器解决方案? TUSB1002A 可在10m 处工作、具体取决于信号质量。 如果没有重定时器解决方案、15m 和20m 可能无法用于 USB 3.0信号。