This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3202:结温或管壳温度数据

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3202, TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/898461/hd3ss3202-junction-temperature-or-case-temperature-data

器件型号:HD3SS3202
主题中讨论的其他器件: TUSB8044A

团队、

您能否提供 HD3SS3202 结温或外壳温度数据? 我的客户没有在数据表中找到信息。 谢谢。

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TJ = Tpcb +ψJB * Power=Tpcb + 51.1 *(3.6*0.00008)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    实际上、我们的客户希望知道建议的 Tj 工作范围。 我随附了 TUSB8044A 供您参考。

    那么、HD3SS3202是否具有这种数据? 还是 TUSB8044A 也应如此?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TJ=Ta +(RθJA μ V*POWER)=Ta +117X3.6*0.0008=Ta + 0.09

     因此、对于 IRSV 封装 、温度范围为-40°C 至85°C;对于 RSV、 温度范围为0°C 至70°C