This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E01B04:如何将 TPD1E01B04的2.5A 与标准 IEC 61000-4-5浪涌值相关联

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD1E01B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/869620/tpd1e01b04-how-to-relate-2-5a-of-tpd1e01b04-with-the-standard-iec-61000-4-5-surge-values

器件型号:TPD1E01B04

你(们)好  

我们使用 TPD1E01B04实现 USB 3.0、USB 2.0、SATA、以太网接口和电力线的 ESD 和浪涌保护。

IEC 61000-4-5浪涌保护–2.5A (8/20 μ s)是 µs  TPD1E01B04数据表的规格。

但根据标准 、 对于电源线、IEC 61000-4-5电流非常高、高达2000A (源阻抗= 2 Ω);对于信号线、电流高达96A (源阻抗= 42 Ω)。

我无法理解如何使用标准值来实现2.5A 电流。

{我们之所以选择这一方案是因为  它具有 VBRF=6.4V、VRW=+/-3.6、低 CL、高带宽,并且是根据 TI ESD 选择指南推荐用于上述接口的解决方案}   

此 IC 是否能帮助我通过 TPD1E01B04 {IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4和 IEC 61000-4-5}的所有测试。如果没有、您可以建议我在满足列出的标准时使用替代选项。

谢谢

Bhanu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件可以处理2.5A 的小浪涌。 如果您想达到 IEC61000-4-5中指定的级别、则需要更大的器件来耗散该能量、并且它不能位于 USB 线路上。

    该器件主要用于 ESD 保护、具有一点浪涌保护。 如果您需要96A 浪涌保护、则需要使用 SMC TVS 二极管或压敏电阻。