This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:关于 I2C SNK 和 SRC

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/888755/tmds181-about-i2c-snk-and-src

器件型号:TMDS181

您好!

请看数据表中的图35和图36、它为什么绕过 SCL/SDA_SRC 并直接将 DDC 信号从连接器连接 到 RX 器件?  181中 SCL/SDA_SRC 的功能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    请参阅 数据表中的第8.4.4节 DDC 功能说明。  

    此致、

    I.K.