This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:阻抗、最长和最短长度不匹配规格

Guru**** 2760745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/887671/tdp142-impedance-longest-and-shortest-length-mismatch-specification

器件型号:TDP142

您好、先生、

1.在第26页的文档中,所提到的输入和输出阻抗应使用受控的100欧姆进行路由,但英特尔使用的是85欧姆阻抗,我是否应该使用85欧姆作为输入和输出100欧姆?

  或输入和输出均为85欧姆?  

2.什么是"最长和最短长度组不匹配"规格? (mil)

  

谢谢你。

此致、

Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    1.使用数据表的100欧姆规格。

    2.按组不匹配的情况,您是指输入通道和输出通道之间的不匹配?

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    我需要知道输出的线对间不匹配规格、单位为 mil。  

    谢谢。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    对于所有高速信号器件、我们建议的线对间和线对内失配小于5mil。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    感谢您的支持。

    此致、

    Kyle