This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:热问题

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/869460/sn65dsi83-thermal-issue

器件型号:SN65DSI83

您好!

我们在我们的应用中使用此组件、您能不能建议此 IC 是否存在热问题?  

我们的应用对温度非常敏感、因此我们不想承担任何与热问题相关的风险。  

您能否建议此器件的任何更具热稳定性的替代产品?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gagandeep、

    SN65DSI83的额定工作温度范围为-40至85C。 如果在该温度范围内使用、则不会出现热问题。

    此致、

    I.K.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、注意到。