This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1151L:是否建议使用启动过程?

Guru**** 2585145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/888754/onet1151l-is-there-a-start-up-procedure-recommended

器件型号:ONET1151L

我使用的是 ONET1151L。 到目前为止、我一次写入所有寄存器、但我想知道是否有一个程序来防止、例如、调制电流暂时大于偏置电流、这样激光器可能会反向偏置几个周期并长期产生影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    最好使用 DIS 引脚禁用输出、然后对寄存器进行编程。 完成此操作后、您将取消 DIS 引脚的置位。 您也可以通过引脚执行相同的操作。

    此致、Nasser