This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:需要支持 HDMI2.0至 DP1.2/1.3的解决方案

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/888504/sn65dp159-need-the-solution-which-can-support-hdmi2-0-to-dp1-2-1-3

器件型号:SN65DP159

大家好、

我们是否有支持 HDMI2.0至 DP1.2/1.3的解决方案? 或解决方案方面的任何工作?

我只找到了支持 DP 到 HDMI 的 SN65DP159。

谢谢!

BR

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们没有从 hdmi2.0到 DP1.2/1.3的解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 谢谢!