This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:完成传输时遇到问题

Guru**** 2894700 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/887200/tusb2046b-having-trouble-completing-transfer

器件型号:TUSB2046B

大家好、  

我在这里使用该 USB 集线器时遇到了一些奇怪的错误。 我正在通过 Linux 机器的 UART 连接与 RPi 板进行通信。 RPI 连接到 USB 集线器、它可以识别该集线器以及两个下游器件。 但是、当尝试通过 USB 连接发送图像(刷新 FPGA)或从摄像头检索图像时、总线会抛出错误。 我附上了一张原理图图片以及一张通过终端接收到的错误图片。 我们确实使用自定义 USB 驱动程序与 FPGA 进行通信以对其进行重新刷写; 但是、我不认为这是一个问题、因为我们使用不同的 USBHUB XR22404来进行此工作、我们只会切换到此集线器、因为它具有扩展的温度范围规格。 尝试刷写 FPGA 时接收到的错误是 libusb_errror_io。 我不认为这是软件问题、因为此命令适用于另一个集线器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图像文件有多大? 传输文本 文件时是否出现错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    终端上显示的错误来自尝试传输一个 txt 文件。 不确定具体尺寸、但 FPGA 图像不能这么大。 我可以准确地检查明天的情况、但如果它超过1-2MB、我会感到震惊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grant:

    原理图中没有任何问题、但您之前使用的集线器与 TUSB2046B 之间的一个显著区别是 TUSB2046B 仅支持 USB FS/LS 操作、因此吞吐量要低得多。  我不确定这对您的定制 USB 驱动程序行为是否有任何影响。

    是否可以发送 usbmon 跟踪?

    此致、

    JMMN